This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX202:新一代

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3232E, TRS3232, MAX202, TRS202E, MAX232E, MAX3232, MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448143/max202-new-gen

器件型号:MAX202
主题中讨论的其他器件: TRS202E、 MAX232E、 MAX3232、TRSF3232E 、TRS3232、 MAX3232E

工具与软件:

嗨、团队:

我们是否有新一代 MAX202? 或者我们是否有类似的规格建议?

谢谢

Lilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRS202E 具有额外的 ESD 等级。

    MAX232E 更快(250kbps)。

    MAX3232 (E)/TRS3232 (E)也采用3.3V 电源运行;TRSF3232E 的运行速率为1Mbps。

    MAX/TRS (F) 3222/3318 (E)器件具有(自动)断电功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lilian、

    您是否在寻找特定的功能集或改进? 更快的数据速率、更好的 ESD 保护、更宽的 VCC 电源电压范围、自动断电功能?

    通常、我建议使用 MAX3232E、它 支持3.3V 或5V 电源、15kV IEC ESD 保护和250kbps。 它还具有与 MAX202相当的 SOIC 和 TSSOP 封装。 请注意、MAX3232E 具有15kV HBM 和 IEC 保护、而 MAX202仅具有15kV HBM。 具有15kV IEC 保护通常意味着不再需要外部 ESD 二极管。  

    此致、

    Ethan