This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:唤醒功能

Guru**** 2870000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437896/dp83826e-wake-up-function

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

工具与软件:

DP83826是可以 控制(启用)其他降压还是 LDO?

如 TCAN1043、INH 引脚。

DP83826被唤醒时关闭。 然后、DP83826可以上拉一个 GPIO 端口并启用系统中的其他电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fabio!

    是的、LED2和 LED3 (仅在使用 RMII 时可用)可使用扩展寄存器0x305和0x306配置为输出高电平。 这需要进行寄存器配置。  

    数据表的第9.3.17节 提供了更多信息。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户现在使用的是带有 EN 解决方案的 TMS320F28P65+2*DP83826+DC-DC 方案、

    他们希望 在1mA 级别实现低功耗?

    如何实现睡眠和唤醒来实现这一目标?

    似乎处于低功耗模式、功耗仍然非常大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    正如您在数据表中看到的那样、IEEE 断电模式将是最低功耗模式。 能否帮助我了解客户的< 1mA 要求来自哪里?

    可通过两种方法来控制 IEEE 断电:

    • 将低电平信号置位到引脚21 - PWRDN
    • 通过写入寄存器0x0[11]='1'

    MCU 必须控制 DP83826何时进入低功耗模式、请注意、在 IEEE 断电时、将不会通过以太网电缆接收任何数据包。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "是的、LED2和 LED3 (仅在使用 RMII 时可用)可使用扩展寄存器0x305和0x306配置为输出高电平。 这需要进行寄存器配置。   数据表的第9.3.17节 提供了更多信息。"

    客户将在增强模式下使用 DP83826。

    为什么仅在 RMII 模式下可用? 我在数据表中找不到相关说明。

    根据说明、

    "在 MII 模式下、当接收或发送介质非空闲时、此引脚置为高电平有效。 载波
    检测和接收数据有效。"

    当在 MII 模式下有通信时、它似乎也可能输出高电平? 我感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有两个问题:

    我们的以太网 PHY DP83826的阻抗控制是否具有范围值、例如50欧姆、100欧姆等?

    2.对等长的信号线是否有特定的容差要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    Alvaro 目前不在办公室。 他将在明天之前作出答复。 感谢您的耐心

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    感谢您的耐心。

    LED2和 LED3仅在 RMII 模式下可用、因为在 MII 中这些引脚用于通信(COL 和 CRS)。 然而、只有在半双工通信时、MII 中才需要 COL 和 CRS。 如果您的应用将始终为全双工、则也可以将其配置为 LED。

    [报价 userid="494703" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437896/dp83826e-wake-up-function/5545550 #5545550"]

    我们的以太网 PHY DP83826的阻抗控制是否具有范围值、例如50欧姆、100欧姆等?

    2.对等长的信号线是否有特定的容差要求?

    [报价]

    是的、有! 这些可在我们的工业布局检查清单中找到、可在 DP83822产品页面的设计工具和仿真选项卡中找到

    此致、

    Alvaro