This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3227E:原理图审阅和建议

Guru**** 2973610 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446656/max3227e-schematic-review-and-suggestions

器件型号:MAX3227E

工具与软件:

大家好、我尝试使用 MAX3227E 将 UART 转换为 RS232。  

有人能检查一下原理图并进行审核吗?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

    请确保所有电容器使用尽可能短的布线连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saero:

    原理图看起来不错。 就绪和无效等输出引脚可以保持开路状态。 原理图引脚排列与数据表引脚排列相匹配。 看上去一切正常。 C25可以连接到 Vcc。

    从我所看到的内容来看、总的来说没有任何问题。 正如 Clemeners 指出的那样、使电容器靠近器件。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就绪和无效的引脚是否可以驱动 LED? 指示?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saero:

    具体取决于您需要使用 LED 拉取的电流大小。 就绪引脚的 VoL 看起来在1.6mA 下最大为0.4V。 如果您尝试拉3mA、我会怀疑 VoL 可能会升高到0.8V。 使用3.3V 电源时、VFD 实际上只剩下大约2.5V 电压、该电压会因 LED 颜色而异。

    -鲍比