This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:CANFD CAN 总线唤醒模式/帧的唤醒条件

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448018/tcan2451-q1-the-wake-up-condition-of-the-canfd-can-bus-wake-up-pattern-frame

器件型号:TCAN2451-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我是否可以知道 CANFD CAN 总线唤醒模式/帧的唤醒条件与 VCAN 是否通电无关? vlvrx 是否指低功耗 CAN RX?

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    低功耗总线监控器/接收器由 VSUP 通过内部 LDO (包括唤醒功能)供电。  

    因此、正确的假设是与 VCAN 通过 CAN 总线监控器唤醒的状态无关。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    Parker Dodson