This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:需要适用于 TUSB501DRFR 的 IBIS 模型

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447919/tusb501-need-ibis-model-for-tusb501drfr

器件型号:TUSB501

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

 

我叫 Velmurugan。 我目前正在进行一项针对高速 PCB 设计的项目信号完整性分析。

我正在编写请求为以下组件使用 IBIS 模型:

  • 器件型号:TUSB501DRFR

该模型对于执行信号完整性仿真以确保在我们的设计中实现出色性能至关重要。

对于这部分 H-Spice 模型、只有我们从您的工厂获取、我们需要 IBIS 模型。

如果模型未公开提供、请告诉我获取该模型的程序。

感谢您的支持。

如需任何其他信息或文档、请随时与我联系。

我期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Velmurugan:

    感谢您的咨询。 您可以在TUSB501-Q1产品页面的"设计工具和仿真"下找到适用于 TUSB501的 IBIS 模型:

    此致!

    Shane