This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6416R:复位时 IO 状态

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447856/tcal6416r-io-states-while-in-reset

器件型号:TCAL6416R

工具与软件:

数据表显示该器件的寄存器是粘滞的。 我想知道如果器件处于复位状态、这对 IO 状态意味着什么。 考虑以下序列:

  • 器件首次上电时、所有 IO 默认配置为输入。
  • 主机将 IO 配置为输出驱动高电平
  • 如果复位引脚被驱动并保持低电平(有效)、IO 是保持输出高电平、还是复位至输入?
  • 释放复位时、我知道 IO 会恢复到输出高电平之前的状态。 是这样吗?

谢谢!

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    [报价用户 id="617193" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447856/tcal6416r-io-states-while-in-reset "]
    • 器件首次上电时、所有 IO 默认配置为输入。
    • 主机将 IO 配置为输出驱动高电平
    • 如果复位引脚被驱动并保持低电平(有效)、IO 是保持输出高电平、还是复位至输入?
    • 释放复位时、我知道 IO 会恢复到输出高电平之前的状态。 是这样吗?
    [报价]

    IO 应保持为输出高电平。 /RESET 引脚将 I2C 状态机复位。  

    要复位内部寄存器、从而将 IO 复位回输入、您需要下电上电或执行通用广播软件复位。  

    这是"粘滞寄存器"的理念。

    此致、

    Tyler