This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044AEV-Q1:TCAN1044过压持续时间

Guru**** 2479615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448169/tcan1044aev-q1-tcan1044-overvoltage-time-duration

器件型号:TCAN1044AEV-Q1

工具与软件:

您好!

我目前正在设计一个将 TCAN1044 IC 用于 EV 应用的设计。 在数据表中、IC 的绝对最大额定值为-58V 至+58V、但时间有限。

我想知道在最坏的情况下、如果总线短接至高压线路、IC 能够在多长时间内维持其绝对最大额定值。 如果有人能给我一个以秒为单位的数值、那就太好了  

相同的。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soham:

    该器件设计为 始终保持其绝对最大额定值、而不会造成任何损坏。 但是、当器件寿命缩短时、可靠性可能会受到影响、因为绝对最大额定值是应力水平。 高于绝对最大额定值的情况通常不具有表征特性、因此根本不建议这样做(即使在几秒钟内也是如此)。

    进一步请注意、在绝对最大值范围内运行不能保证预期的运行、因为指定的电气特性基于建议的运行条件、谢谢。

    此致、

    Michael。