This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:适用于 Linux 的闪存刻录机实用程序

Guru**** 2925680 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446302/tusb9261-flash-burner-utility-for-linux

器件型号:TUSB9261

工具与软件:

我找不到 Linux 的 Flash 刻录机实用程序。 请提供。 FTP 服务器已超时且无法正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    请接受我朋友的请求、我会帮助您通过 E2E PM 发送。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您使用 Burner Utility。 如果需要任何其他帮助、我会进行检查并恢复、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    听起来不错。 请记住、我们目前对 TUSB9261的软件支持有限、这就是我们按原样提供软件的原因。 如果需要在向客户提供源之外的任何软件支持、这对我们而言可能很难支持。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我尝试安装闪光灯刻录机实用程序。 除 libswig1.3.22外、手册中的所有软件包均可下载。

    我的测试操作系统是 Ubuntu 20.04.06。  

    因为软件包丢失、所以当我尝试运行命令时、它给了我一个错误。 我一直在遵循随闪存刻录机提供的参考手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    库可能已更改名称或已弃用。 正如我前面所说、该程序按原样提供、 而软件支持很难提供。 为此、我建议查看库是已重命名还是已弃用。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    根据 bugs.debian.org 网页," lib swig"库已从存储库中删除,指出"严重错误"。 如果有替代解决方案、请告知我。

    感谢您的支持。

    感谢您抽出宝贵时间关注此问题。