This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:无需软件配置即可实现硬件搭接

Guru**** 2478785 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720EVM-MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447677/dp83tg720s-q1-hardware-strapping-without-the-need-of-software-configuration

器件型号:DP83TG720S-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TG720EVM-MC

工具与软件:

尊敬的论坛:

我目前正在使用具有 DP83TG720S 和 DP83867ERGZR PHY 的 SPE 板。 为了进行测试、我将 DP83TG720EVM-MC 板用作普通以太网的接口。

我希望我的电路板只能使用硬件设备工作、无需进一步的软件配置。

以下是我的 PHY Strap 配置。

DP83TG720S:

- MAC 接口= RGMII 对齐模式

- MDI 主/从=从

-自主禁用=自主

- PHY 地址= 0x0000

DP83867ERGZR:

- Autoneg. 禁用=假

- Autoneg. 选择= 100/1000

- RX 时钟偏差= 0ns

- TX 时钟偏差= 0ns

-端口镜像启用=假

- SGMII 启用=假

- PHY 地址= 0x0001

我检查了 IC 的所有电源、一切看起来都好。 DP83TG720S 上的时钟信号也看起来不错、转发到 DP83867ERGZR 的时钟信号也看起来不错。

两个 PHY 看起来都在做什么、DP83867ERGZR LED0和 LED1上都亮起、LED2有时会闪烁。 在 DP83TG720S 上、LED0亮起、LED1不执行任何操作。 但是、我无法成功与 DP83TG720EVM-MC 建立连接。 我认为介质转换器是即插即用的、还是需要进行一些其他配置? 而且我已经检查了我的板和紧身多次,我没有发现任何错误。 我错过了什么吗?

感谢您的帮助。

Yannik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yannik:

    LED 的照明是一个好现象、这表明在两侧都建立了链路。  

    该问题可能是在 MAC 接口侧、我看到 DP83TG720或 DP83867都不会引入偏移。 请 通过自举在 DP83TG720上选择 RGMII (TX 和 RX 漂移模式)。 我相信这会解决这个问题。 请告诉我结果。

    还应注意、为了获得最稳健的链路质量和合规性测试性能、 必须将 SNLA371中给出的脚本加载到 DP83TG720上。 如果没有这种情况、仍然可以进行基本数据传输。

    谢谢!

    David