This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVCP22A-SP:未使用的差分输入连接

Guru**** 2479055 points
Other Parts Discussed in Thread: SN55LVCP22A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447802/sn55lvcp22a-sp-unused-differential-input-connections

器件型号:SN55LVCP22A-SP

工具与软件:

我使用 SN55LVCP22A-SP 作为分离器。  如何处理未使用的差分输入?  我假设我将其悬空、但建议使用哪种连接方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入不得悬空、而且两个引脚不应具有相同的电压(但输入具有一定的迟滞、因此可能有效)。 不建议输入电压超过3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议 阅读第9.2.3.1节"设计要求"以供参考。

    谢谢!
    Amy