This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV019:请求有关 DS90LV019TMTC 短路/开路行为的信息

Guru**** 2481325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447143/ds90lv019-request-for-information-on-short-open-behavior-for-ds90lv019tmtc

器件型号:DS90LV019

工具与软件:

您好!

我们正在对我们的产品进行内部失效模式和影响分析(FMEA)、并需要有关以下 TI IC 在短路和开路条件下的行为的特定信息:

目标产品

  • DS90LV019TMTC

所需信息

  1. 引脚短路时的表现。
  2. GND 短接至其他引脚时的行为。
  3. 电源输入引脚短接至其他引脚时的行为。
  4. 各个引脚保持开路时的行为。

请为列出的每款 IC 提供上述场景的详细信息。 这些信息对于我们的分析至关重要。

感谢您的帮助。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    很遗憾、我们在此器件上没有正式的 FMEA 文档。 此数据表可用于推断上述场景。

    谢谢!

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我理解。 您能否根据数据表尽力回答?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    遗憾的是、在创建此设计时、需要考虑许多故障情况、等级和分类。 我可以上报此问题、以创建此器件的官方文档。

    谢谢您、Amy