This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1439:查询传感器节点上的浪涌接地引脚连接

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1439

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447375/thvd1439-query-about-the-surge-ground-pin-connection-on-sensor-node

器件型号:THVD1439

工具与软件:

大家好、E2E 社区、

我们正在考虑为我们的用例使用 THVD1439浪涌保护 TRx、在我们的电路板上使用该浪涌保护 TRx 时、我们对接地略微感到困惑。

过去、我们一直将 TVS 二极管的接地引脚与 MCU 的数字接地分开、但在本例中、数据表明确说明了如何将 TRx 接地连接到 MCU 接地。

想再次确认-在发生浪涌事件时这种做法是否可接受? 总线引脚上的70V 和100A 电流是否意味着在将浪涌从 TVS 分流到接地引脚时、接地反弹的程度?

请提供指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 neet:

    [报价用户 id="566261" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447375/thvd1439-query-about-the-surge-ground-pin-connection-on-sensor-node "]

    我们正在考虑为我们的用例使用 THVD1439浪涌保护 TRx、在我们的电路板上使用该浪涌保护 TRx 时、我们对接地略微感到困惑。

    过去、我们一直将 TVS 二极管的接地引脚与 MCU 的数字接地分开、但在本例中、数据表明确说明了如何将 TRx 接地连接到 MCU 接地。

    想再次确认-在发生浪涌事件时这种做法是否可接受?

    [报价]

    否、我认为您不需要遵循数据表示例的参考原理图。 我相信、当生成该图时、他们希望通过使接地端相同来简化工程图。 如果您有单独的模拟接地、则可以改用它。

    [报价 userid="566261" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447375/thvd1439-query-about-the-surge-ground-pin-connection-on-sensor-node 总线引脚上的70V 和100A 电流是否意味着将浪涌从 TVS 分流到接地引脚时接地反弹的幅度?

    不、我认为这参考的是 TVS 导通时的钳位电压。 例如、如果 TVS 灌入50A 电流、则在瞬态事件期间 TVS 的电压将为50V。

    -鲍比