This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:绕过 TCAN4551/4550上的 VSUP

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443876/tcan4551-q1-bypassing-vsup-on-tcan4551-4550

器件型号:TCAN4551-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

工具与软件:

您好-

我了解 TCAN455x 的 UVLO 启动要求(最坏情况>5.9V、以确保正确启动)。  此外、请了解您可以通过向 TCAN4550上的 VCCout 端子施加~5.2V 或更高电压来"旁路"VSUP。

几个相关问题:

1) 您也可以通过向 TCAN 4551上的 VCCfltr 端子施加5.2V 或更高电压来旁路 LDO 吗?  通过这种方式、CAN 总线电源将从该端子而不是 VSUP 获取?

2) 2) 在应用 Vio 之前、此图是否适合用于 ISUP? ~25-42uA?

3) 3) 假设施加 Vio、SPI 有效、CAN 总线具有~55 Ω 负载、VSUP = 24V、VCCout/VCCfltr 与外部5.2V 一起施加、您可以帮助我们估算 ISUP 吗?  我没有看到用于计算它的图或方法。

感谢您和感恩节快乐!

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    由于美国节假日、我们为该器件提供支持的专家将在下周与您联系。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    Unknown 说:
    1) 您是否可以通过向 TCAN 4551上的 VCCfltr 端子施加5.2V 或更高电压来绕过 LDO?  通过这种方式、CAN 总线功率将从该端子而不是 VSUP?[/QUOT]

    否! 您不应向 TCAN4550上的 VCCOUT 引脚或 TCAN4551上的 VCCFLTR 引脚提供外部电压。  TCAN4551器件仍具有内部5V LDO、需要在 VCCFLTR 引脚上使用一个电容器才能稳定地为 CAN FD 收发器供电、但它与 TCAN4550器件的不同之处在于无法为 MCU 等外部电路提供额外的电流。

    Unknown 说:
    2) 在应用 Vio 之前、这是用于 ISUP 的正确数字吗? ~25-42uA?

    是的、如果提供了 VSUP、但 VIO = 0V、则这将是正确的电源电流。  VIO 为时钟电路(OSC1和 OSC2)供源、因此在提供 VIO 并且时钟开始工作之前、器件将没有有效的时钟来操作数字内核或 CAN FD 控制器。

    [报价 userid="616240" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443876/tcan4551-q1-bypassing-vsup-on-tcan4551-4550 ]3) 假设应用了 Vio、SPI 工作、CAN 总线具有~55欧姆负载、VSUP = 24V、VCCout/VCCfltr 采用外部5.2V、您能帮助我们估算 ISUP 吗?  我看不到一个图或方法来计算它。

    对于包含提供给 VCCOUT/VCCFLTR 引脚的外部5.2V 的计算、我无法提供任何帮助。  数据表提供了60欧姆(典型值)和50欧姆(最坏情况)总线终端负载的最大电源电流规格。  由于10mA 介于60和50欧姆的情况之间存在差异、因此55欧姆的负载将介于这些电平之间、最大85mA 电平为。  在隐性位期间、驱动器未处于活动状态、因此在确定最大电流电平时、端接电阻差异不是重要因素。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Jonathan)好  

    感谢您的答复。 也许我说得不对。  我知道 VSUP 必须提供5.9V 或更高的电压。  但是、E2E 上的几条消息让我相信您可以在 VCCOUT 上放置外部5.2V 或更高电压、从而显著降低 VSUO 中的电流消耗。 下面举例说明:

    e2e.ti.com/.../tcan4550-bypass-the-vsup

    您能否告诉我、在进一步考虑该问题后、您是否能够 在向 VCCOUT 施加外部5.2V 时帮助估算 ISUP 电流。  
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    感谢您指出您正在引用的 e2e 主题。  我没有看到那篇文章,但我理解你的问题的前提。  但我不同意这篇文章的内容,不同意这是可能的,或建议。  我认为、这一职位应予撤销、以避免将来出现混乱。

    TCAN455x 器件完全由 VSUP 引脚供电、但使用 VIO 电源引脚的时钟电路(OSC1/2)除外。  该器件使用5V LDO 降低 VSUP 电压、然后附加 LDO 将5V 降低至额外的内部电压轨、以便运行数字内核并用于 nWKRQ 引脚等  该5V LDO 还可用作其他电路的电源、用于通过器件 TCAN4550版本中的 VCCOUT 引脚。

    无法禁用该5V LDO、并且 VSUP 引脚的欠压阈值已设置为确保具有足够的余量电压来从此 LDO 生成稳定的5V。  

    该器件使用该内部5V LDO 作为其上电复位(POR)和模式控制功能的一部分。

    该器件通过禁用这个内部5V LDO 来实现硬件或软件复位、而这反过来会禁用其他内部数字 LDO、从而产生上电复位事件。  强制该器件从外部5.2V 电源灌入电流可能会阻止该器件发生所需的复位事件。

    对于模式更改、也会启用/禁用内部5V LDO、尤其是在进入和退出睡眠模式时。  强制该器件从外部5.2V 电源灌入电流可能会阻止该器件进入低功耗睡眠模式、并且会更改其他模式。

    该器件使用5V LDO 为 CAN 信号生成2.5V 偏置电压。  使用5.2V 电源绕过此 LDO 也会影响 CAN 总线电压电平。  也将绕过故障条件下的保证电流限值、并且可能会有较大的电流流经外部5.2V 电源。

    我的所有评论都只是从理论上考虑您的问题和该请求可能存在的问题。  由于尝试使用外部电源绕过内部5V LDO、我没有具体的测试数据、但我认为这是问题的一些原因。  我也知道、当器件尝试禁用内部5V LDO 时、通过尝试反馈5.2V 可能存在哪种类型的泄漏路径、以及是否可能会对器件造成任何损坏威胁。

    我希望我对这种做法的关切是明确的。  但具体到您关于计算或估计 ISUP 电流的问题、我没有任何信息可供分享。  

    大多数器件由其中一个内部 LDO 供电。  由于5V LDO 是主要内核 LDO、很可能大部分的器件电流都可以估算出流经5V 电源。  一些与 INH、WAKE 和 nWKRQ 引脚相关的电路直接由 VSUP 供电。  CAN 收发器可用作唤醒源、因此它还有一些在睡眠模式下由 VSUP 运行的电路。  但是、我不知道如何隔离将流经 VSUP (而不是外部电源)的电流量。  如果您仍希望继续、我建议进行直接测量来确定。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好乔纳森,非常感谢详细的答复。 我们将不再考虑将  外部5.2V 电源反馈到 VCCOUT。  (仅供参考、我们具有24V 主电源和单个降压转换器、可将此电压降至中间电压、由于多个其他 IC 的输入限制、理想情况下应小于5.5V。  我们已经确定了使该中间电压为6V、然后使用 LDO 进一步降低至5.5V 以下。 遗憾的是、我们需要1.8V VIO、因此需要使用 TCAN 4551。  

    最后一个问题:您是否能够分享路线图上即将上市的任何 集成 CAN 控制器+收发器 的任何器件、这些器件将提供来自 VSUP 的集成降压型电源稳压器或为器件提供外部5V 电源?

    我们即将最终确定 使用 TCAN4551的产品系列的设计、但计划生产将近一年、因此如果  很快就有更优的产品推出、我们可以考虑这一点  

    此致  

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    我们没有 TCAN455x 器件的降压版本、但我们确实有一款正在开发中的新器件、根据您的时间轴、该器件可能是更适合您的选择。  它与 TCAN4551非常相似、但可以在4.5V 至36V 的 VSUP 范围内运行、并且还可以在1.8V 至5V 的 VIO 范围内运行。  内部5V LDO 被移除、替换为额外的 VCC 电源引脚、该引脚通过外部电源为 CAN 收发器提供5V 电压。   这样 VSUP 和 VCC 就可以通过单个外部5V 电源一起供电。

    因此、如果我了解您更喜欢的解决方案、您就能够使用5V 作为中间电压、然后只需为 VIO 引脚提供1.8V 电压。  但移除了 TCAN4551中内部5V LDO 的大功率耗散、无需将其替换为降压转换器。

    寄存器可能相似、但并不完全相同。  但是、它仍能向后兼容已开发的 TCAN4550/1软件驱动程序。

    您完成设计的时间表是什么?  这样的器件是否适合您的应用?  如果您不想在此论坛中发布这些信息、请告诉我、我们可以切换到直接发送消息或电子邮件通信。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Jonathan)好  

    这听起来像是可以工作一样。 我想通过电子邮件分享一些原理图并进一步讨论。  您可以向我发送您的联系信息吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    我将向您的 myTI E2E 个人资料中链接的地址发送一封电子邮件。

    此致、

    Jonathan