This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS208:TRS208CDWR 停产状态

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445989/trs208-trs208cdwr-obsolete-status

器件型号:TRS208

工具与软件:

您好!

TI 网站显示  TRS208CDWR 和 TRS208IDWR 处于激活状态、但 PDN 20230505000.3显示它们已停产。 您能否确认 TRS208CDWR 和 TRS208IDWR 的状态正确 ?

TI 网站:  

https://www.ti.com/product/TRS208/part-details/TRS208IDWR?keyMatch=TRS208IDWR&tisearch=universal_search&usecase=OPN

https://www.ti.com/product/TRS208/part-details/TRS208CDWR?keyMatch=TRS208CDWR&tisearch=universal_search&usecase=OPN

e2e.ti.com/.../PCN20230505000.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:  

    感谢您向我们传达这一信息差异。

    我在内部联系、希望100%确定他们的状态。 我将在获得更多详细信息后向您提供最新信息。  

    感谢您的耐心等待、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    我得到了团队的响应。 最好的做法是使用 PDN 中推荐的替代产品、在您的情况下是 TRS208IDBR。   

    此致、

    Ethan