This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:将 LMH1297与混合 SDI 和 MADI 格式配合使用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446225/lmh1297-using-lmh1297-with-mixed-sdi-and-madi-formats

器件型号:LMH1297

工具与软件:

你(们)好、

本 应用手册(https://www.ti.com/lit/an/snla299/snla299.pdf)详细介绍了一个用例、其中 LMH1297可同时用作 SDI 双向 IO 以及 MADI 电缆驱动器。

应用手册未详细介绍如何支持此配置以及需要设置哪些寄存器位来支持此配置。 我的理解是、当 SDI_IO 在 EQ 模式下使用时、SDI_OUT 电缆驱动器不能用作独立的电缆驱动器、但这与本应用手册中详述的四种模式中的两种模式相矛盾。

有人可以进一步说明这种共享 SDI/MADI 模式的工作原理吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    当 SDI_IO 处于 EQ 模式时、 第二个75 Ω 驱动器(SDI_OUT)可用作环通输出。 可以将 SDI_IO 用作常规 SDI 双向 IO、并将 SDI_OUT 用作 MADI 输出(启用 SDI_OUT 时)。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复 Nick。

    SDI_OUT 上的 MADI 信号来自哪里? 如果 SDI_OUT 是 SDI_IO 的循环、它是否不仅仅在输入端输出 SDI 信号的副本? 当 SDI_IO 处于 EQ 模式时、是否可以在 IN+/-上获取 MADI 信号并通过 SDI_OUT 将其输出?

    谢谢、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    Nick 明天会给您回复。  感谢您的耐心。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    SDI_OUT 不仅是 SDI_IO 的循环、它也是 IN0+/-的循环。

    请参阅上面的方框图。 启用 SDI_OUT 后、数据将在 EQ 模式下从 SDI_IO 或 IN0环回、具体取决于启用的器件和接收数据。 一次只能有一个输入。

      通过一次禁用一个输入、可以使 SDI 和 MADI 与 SDI_IO 上的 SDI 和 IN0+/-上的 MADI 同时运行。

    此致!

    Nick