This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:关于通过与解串器(DS90UB953-Q1 EVM)连接的串行器(DS90UB953-Q1 EVM)进行流分辨率限制的问题。

Guru**** 2479295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446922/ds90ub954-q1evm-queries-regarding-limitations-on-streaming-resolution-through-the-serializer-ds90ub953-q1-evm-interfaced-with-the-deserializer-ds90ub954-q1-evm

器件型号:DS90UB954-Q1EVM

工具与软件:

尊敬的 TI:
  是否可以通过与解串器(DS90UB954)连接的串行器(DS90UB953)以30fps 的速率流式传输4096x2160分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将使用哪种数据类型?

    根据数据类型、您将非常接近953/954的限值。 我们确实有一些速度更高的器件、但由于它们是 NDA 器件、您需要联系 TI 销售人员。

    Glenn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、
      将尝试在 YUV422中流式传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要使用我们更新的(已发布器件)器件、因为 YUV422 8位可正常运行。 YUV422  10bit 不能用于任何已发布的器件、但有些器件正在开发中、可以使用。  

    请与 TI 销售联系、设法获取这些器件的相关信息、因为它们是 NDA 的。

    Glenn