This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:检查波形的请求

Guru**** 2480345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440334/dp83867cr-request-for-checking-my-waveform

器件型号:DP83867CR

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

我希望您检查我的波形、因为它似乎不是很好的信号。

但是、通信本身似乎工作正常。

我希望成为朋友、并在内部发送我的文档。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    通常、您所探测的信号电平不是我们在 PHY 中看到的信号电平。

     由于探头测量、始终存在一些非理想性:

    • 探头阻抗不匹配
    • 探头位置不匹配或变化
    • 由于探头测量而产生的差分阻抗干扰。

    只要 PHY 能够正常工作、波形就不会出现任何大问题。 如果您要发送波形、您可以通过私人聊天发送波形。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hillman Lin:

    感谢您的答复。

    我通过私人聊天发送波形。

    如果 DP83867具有提高 RXD 驱动强度的设置、您可以分享一下。

    看来、RXD 的驱动能力不够强。

    或者、正如您评论的、可能是探头阻抗不匹配、

    在这种情况下、有关如何使用探测方法改进波形的任何建议都将很有帮助。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    感谢您分享波形。 这似乎与 PHY 和 MAC 之间的通信有关。

    对于某些信号、我们确实看到波形没有完全下降或完全上拉。 以下是我们希望进一步确认的一些问题:

    • 您在原理图中的哪个位置进行了此探针测量?
    • MAC 和 PHY 之间是否有串联电阻器? 如果测量正确、似乎负载可能过高或 RX_Data 线路上存在阻抗不匹配。

    我们有可以调整 RX-Data 线路阻抗的寄存器:寄存器0x0170 bit[4:0]

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman Lin、

    感谢您的答复。

    MAC 和 PHY 之间连接了串联电阻器(22Ω)。

    看到我通过私聊发送的原理图。  

    此外、如果您有任何建议、  通过调整 RX-Data 线来调整来自50Ω 的适当阻抗:寄存器0x0170位[4:0]、请告诉我。

    通常、 阻抗 控制应为50Ω 默认设置(0x0170)+将22Ω 更改为0Ω 串联电阻。

    然而、将电阻器从20欧姆更改为0欧姆在一定程度上改善了这种情况、但高/低摆幅仍然没有变化。

    TX 侧摆动正常、因此我认为这是 PHY 驱动 RXD 的能力造成的。
    如果我们将阻抗控制从50欧姆(例如40欧姆)降低、驱动 RXD 的能力是否会提高?

    一般来说、我认为降低阻抗会增加输出电流。   

    如果还有其他寄存器可以 提高信号完整性、例如  0x0170位[4:0]、请告知我。

     PCB 布线阻抗是我电路板上的50Ω。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    感谢您提供的信息

    由于 DP83867的驱动强度、我们以前从未在 RX_Data 上出现任何问题。  

    由于 DP83867运行正常、因此 RX_DATA 上可能存在探头位置或探头测量、您会看到该行为。 如果您真的担心这一点、请尝试调优0x0170、看看您是否看到 RX_DATA 有任何改进。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:  

    我通过内部消息共享波形。

    您可以查看一下吗?

    似乎波形稳定(过冲/下冲和 tr/tf 已改善) I 调整了 DP83867的阻尼电阻和内部阻抗。

    您能检查一下它们以防万一、如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    该波形看起来很好。 在调整寄存器设置后是否看到任何功能问题?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hillman Lin:

    感谢您检查波形、我将在调整寄存器设置的任何功能后评估功能。

    如果我看到功能问题、我将再次询问您。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    感谢您的确认。

    ——

    此致、

    Hillman Lin