This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS31:SN55LVDS31和 SN55:VDS332 SPICE 模型

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448281/sn55lvds31-sn55lvds31-and-sn55-vds332-spice-models

器件型号:SN55LVDS31

工具与软件:

大家好、团队成员:

我需要一个用于 SN55LVDS31和 SN5LVDS31电路的 SPICE 模型。  我知道他们提供 IBIS 模型、但对于我尝试进行的模型、我需要知道晶体管级别的芯片会发生什么情况。  如果这不可能、我想查看芯片中所用晶体管的 SPICE 参数、以便创建我自己的模型。

谢谢、

安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anders:

    感谢您的咨询。 遗憾的是、我们只有适用于这些器件的 IBIS 模型、我们不提供 SPICE 模型。

    此致、Amy