This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:时序控制时的电源时序问题&'t BE 得到遵循

Guru**** 2479445 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445632/dp83869hm-power-sequencing-question-when-sequencing-can-t-be-followed

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

工具与软件:

您好!  

对于新设计、我们考虑使用 DP83869HM。 我们的电路板将使用与 DP83869HM 使用相同电源轨但需要不同时序的其他元件。

我想知道我们是否可以将  DP83869HM RESET_N 拉至低电平并使其保持 不变、直到所有电源轨稳定且所有其他组件均已成功通电、然后释放 RESET_N

这可以正常工作吗? 以这种方式工作时、我们需要注意什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharhar、

    我想问一下、您现在使用的 DP83869的上电顺序是什么?

    ——

    此致、

    Hillman LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman Lin:

    顺序为- 3V3 -> 2V5 -> 1V8 -> 1V1、但这些电源轨之间的时间延迟尚未定义、将符合其他 IC 要求。 我们的 PCB 上的 FPGA 将是设计的核心、时序将根据其需求而定。

    此致、

    Shahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharhar、

    PHY 内部的 RESET 引脚不会在内部复位所有块(主要复位 PHY 的数字块)。 为了防止 PHY 进入未知阶段、我们仍然建议遵循数据表上电要求。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman Lin:

    从 IC 的角度来看、没有其他方法可以解决这个问题。  

    此致、  

    Shahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    我们宁愿在其中一个电源轨上添加延迟。

    ——

    此致、

    Hillman Lin