This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814S-Q1:关于电缆诊断功能

Guru**** 2479015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446802/dp83tc814s-q1-about-cable-diagnosis-function

器件型号:DP83TC814S-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

从 SNLA389A– TDR 测试中、我们无法理解故障:

1)"半线开路"和"峰值检测"是什么?

2)0x0310 [5:0]=0x3、 表示3m 中的故障位置?

此致!

王京坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    请注意、   TI.com 上提供了 SNLA389B。

    半线开路是指一根总线开路、而不是两根总线都开路。 峰值检测是指信号反射中的峰值、指示线路上存在故障。

    0x0310 [5:0]=0x3、 表示故障位置为3m?

    正确。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1)如果两条总线都断开、将指示哪个故障?

    2) 在测试 TC8的电缆诊断时,我们读取的是什么位?  0x0310 位[8]?  第[7]位? 第[6]位?

    3) 3)当 DUT 正常连接且电缆正常时、为什么我们读取到电缆状态为短路?

    4)当电缆正常时,哪个寄存器可以用来指示电缆状态?

    此致!

    王京坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1)如果两条总线都断开、将指示哪个故障?

    2) 在测试 TC8的电缆诊断时,我们读取的是什么位?  0x0310 位[8]?  第[7]位? 第[6]位?

    3) 3)当 DUT 正常连接且电缆正常时、为什么我们读取到电缆状态为短路?

    4)当电缆正常时,哪个寄存器可以用来指示电缆状态?

    此致!

    王京坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingkun:

    1. 如果两条总线都断开、您将看到 OPEN 故障并且半线开路位不会生效。
    2. 您应该读取0x1E 以确定 TDR 完成状态、然后读取0x310位[8:0]
    3. 我在寄存器0x1E 中看到值0x3、这意味着 TDR 失败。 这是由线路上的能量造成的。 启动 TDR 时、线路上不得有来自 DUT 或链路伙伴的传输。
    4. 链路状态在寄存器0x1位[2]中给出

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    [报价 userid="491194" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446802/dp83tc814s-q1-about-cable-diagnosis-function/5552433 #5552433"]链接状态在寄存器0x1位[2]

    这是链路状态。  我们需要知道电缆正常连接时的电缆状态。

    此致!

    王京坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingkun:

    在正常以太网通信正在进行时、无法执行 TDR。 如果电缆正常连接、但线路上的能量完全没有噪声、则 TDR 将显示为已完成、未检测到故障。

    谢谢!

    David