This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:千兆应用程序

Guru**** 2930080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445408/dp83869hm-gigabit-aplication

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

您好!

我们正在设计千兆位应用、我想更好地了解精密电路。 数据表中的图8-3显示了电路的外观、但在注释 A 中指出、如果我选对了、中央浴缸的电压应该连接到 PHY。 那么、我的问题是、中央 端子电压应该来自 PHY、还是只将 C 去耦可以。  

我问,因为我做了研究,我看到有牵引接收电路基本上取决于 PHY /供应商.. 但我在任何地方都找不到为什么有两种以太网通信变体(使用 CTV /不使用 CTV)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    DP83869是一款电压模式驱动器。 共模电压由 PHY 在内部提供。  

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    如果我回答正确、共模电压就不需要路由到 LAN 中间、只需将100nF 就可以了、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    是的、您回答正确。

    ——

    此致、

    Hillman Lin