This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:用于故障排除的寄存器0x01D5

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448243/dp83867is-register-0x01d5-for-troubleshooting

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们使用 DP83867IS 与客户系统进行通信时遇到问题、并使用以下故障排除指南调查原因。
然后、我对第3.4节有疑问。
https://www.ti.com/lit/an/snla246c/snla246c.pdf

1) 1)它是否建议按该顺序执行步骤1 -> 2 -> 3 -> 4? 或者这些操作是否独立?

2) 2)关于步骤4、以下陈述是否正确?
"写入寄存器0x01D5 = F508以将 DP83867PHY 从低功耗模式更改为正常运行模式。"
根据数据表、我无法从寄存器0x01D5中读取"低功耗模式"和"正常运行模式"。 看起来是不同的寄存器。

此致、

e2e.ti.com/.../DP83867IS_5F00_Register-0x01D5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsusi-san:

    感谢您浏览故障排除指南

    • 客户 发现使用 DP83867时链路不稳定或根本没有链路?
    • 如果客户未看到链接、我们建议客户按故障排除指南中的顺序进行订购
    • 0x1D5 = F508将增加 MDI 线路上的峰峰值振幅、但 会增加 DP83867的功耗。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman-San:

    感谢您的答复。

    启动后通信没有问题。
    链接伙伴必须每天重新启动一次、每200次重新启动一次就会出现1次通信问题。
    当出现通信问题时、链路伙伴没有 ping 响应。
    此时链路 LED 保持亮起。

    我想详细了解第3.4节中步骤4的解决方案。

    1)寄存器0x01D5的默认值是 F500,与写入值 F508的唯一区别是 bit[3]=0或1。 该解决方案的目的是重写此位吗? 这是否会增加 MDI 线路的峰峰值幅度?

    2) 2)默认 F500为低功耗模式(MDI 线路的低振幅)、F508为正常运行模式(MDI 线路的高振幅)、我的理解是否正确? 如果支持、我可以理解 DP83867在低功耗模式下处于稳定状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsusi-san:

    1) 1)是的、此位会增加 MDI 线路的峰峰值幅度

    2) 2)是的、您的理解是正确的。 DP83867的默认值处于低功耗模式(MDI 线路的低振幅)

    ——

    此致、

    Hillman Lin