请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB935-Q1 工具与软件:
您好!
根据类似的线程、我得到了信息"除了开漏 INTB/GPIO3引脚外、所有 GPIO 都应该是推挽的。"
"应该"会带来一些不确定性、有人能确认这一说法吗?
最有用的证明将是 GPIO[0-3]的 I/O 等效电路。
而且、GPIO3怎么能是开漏的、也能被驱动为高电平呢? 顾名思义、漏极开路会使晶体管的漏极开路、因此需要外部拉电阻才能将该引脚驱动为高电平。 引脚内部是否已经有这个"外部"拉电阻? GPIO3是否确实是开漏输出?
谢谢!