This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB9722-Q1:是否还支持2通道4K60图像传输?

Guru**** 2479025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447532/ds90ub9722-q1-whether-it-can-also-support-2-channel-4k60-image-transmission

器件型号:DS90UB9722-Q1

工具与软件:

大家好、如图所示、您能使用一个 DS90UB9722和两个 DS90UB971来完成两个4K60图像传输吗?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处图表上的一个简单说明:UB971->UB9722。 在此图中、该图将 DES 标记为 UB971。  

    除了此快速说明、我们还将从基于共享数据的器件支持此应用。 UB971将支持每通道高达1500Mbps 的速率、包括消隐功能。 由于 CSI 发送器以固定速率运行、因此 UB9722的 CSI 输出速率将~1.6Gbps。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    我更正了下图、一个 UB9722是否可以同时支持 FPD _ LINK IV 7。 55Gbps?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这种情况受支持。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    UB 971和 UB9722如何为上述应用配置演示程序?。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请联系您当地的 TI 销售代表或 FAE 以获得脚本支持、因为这些是 NDA 器件。

    此致!

    佐伊