主题中讨论的其他器件:TUSB322、
工具与软件:
TI 人好
当我们测试 TUSB322IRWBR 的 DFP 和外部快速充电功能时发现、当 TUSB322设为5/3A 快速充电时、利用 power-Z 工具监测 CC1电压是1.67V、符合 PD 协议规定的5V/3A 判断标准、但手机的实际连接只能达到5V/0.5A; 当 TUSB322设为5/1.5A 快速充电时、使用 Power-Z 工具监控 CC1电压为0.96V、符合 PD 协议中的5V/1.5A 判断标准、但与手机的实际连接只能达到5V/0.5A。 手机内置快充充充充充充电时,测量值达到9V/1.5A。 谈判似乎有问题。 请帮助分割可能的原因,谢谢!

华为手机/平板电脑和小米手机的情况相同。 这些端口应该都是 PD 协议、因为这些手机可以成功地与 PD 协议充电器协商、并且 PWOER-Z 还表明目前的协议为 PD3.0。
这是华为手机和充电器之间的协商画面。 此时、CC1的电压为1.67V (5V/3A 判断标准)、CC2的电压为0.33V:
当 TUSB322设置为5/3A 快速充电时、Power-Z 工具用于监控当 Type-C to Lightning 插入来为 Apple 手机供电时、它可达到5V/1.5A。 此时、CC1的电压为1.91V (5V/3A 判断标准)、CC2的电压接近0V。
根据 PD 协议标准、如果电缆没有 E 标记、空闲 CC 引脚的电压应为5V 或3.3V。 例如、当 TUSB322通过标准 Type-C 连接至手机时就是这种情况 上述情况似乎不符合要求、那么为什么它可以正常工作?
非常感谢。