This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:TUSB216-Q1DATA 的方向

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448716/tusb216-q1-direction-of-tusb216-q1data

器件型号:TUSB216-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB216

工具与软件:

我们是否可以将 TUSB216引脚1、引脚2连接到 USB 连接器侧、将引脚7、引脚8连接到 SOC USB 端口?  这与数据表中的参考原理图相反。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TUSB216以及我们的所有 USB2转接驱动器都具有双向/方向无关性。 可以将数据引脚连接到主机或器件、只要 DP 和 DM 引脚连接到正确的通道、就应该不会出现问题。

    谢谢!

    Ryan