This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:TUSB216-Q1

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448687/tusb216-q1-tusb216-q1

器件型号:TUSB216-Q1

工具与软件:

Dears、

对于 TUSB216-Q1芯片、下拉 CDP_EN 的电阻器的规格是什么? 客户需要启用 CDP 功能。

谢谢!

Arabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    下拉 CDP_ENZ 引脚时无需使用电阻器值。 直接接地可以正常工作、或类似10KOhm 电阻器的器件也可以正常工作。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan