This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:TIC12400-Q1:

Guru**** 2768875 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1, TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443765/tic12400-q1-tic12400-q1

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件: TIC12400

工具与软件:

Q1:如何设置为轮询模式?  当我们设置 CONFIG 寄存器-->  POLL_EN=1、 但 IC 仍处于 连续模式。

   您能否提供完整的轮询模式设置过程?

Q2:当我们使用 TIC12400-Q1通过 IN0或其他引脚中断来 唤醒 MCU 时、是否能找出触发唤醒的引脚?

    请提供详细的设置步骤。

谢谢!

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    感谢您在 E2E 上提出这个问题。 您的问题已分配给专家、但请注意美国节假日、因此响应将会延迟。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    您是否在器件网页上看到此文档? 我相信它会涵盖您要寻找的内容。

    配置 TIC12400-Q1多开关检测接口(MSDI)的步骤

    请通读该指南并解答任何其他问题。

    谢谢!

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您的快速回复!

    我获得了此文档并用于初始化 TIC12400以获取所有 PIN 的状态。

    但我找不到"Q2:当我们使用 TIC12400-Q1从 IN0或其他引脚中断唤醒 MCU 时、我是否能找出触发唤醒的引脚?" 在本文档中、您能告诉我在本文档的哪一章提供了该文档吗? 或者、您是否可以提供任何其他相关的文档或信息?"

    谢谢!

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    当输入信号状态发生变化时、会设置 INT_STAT 寄存器的 SSC 位3。 这表示发生了来自任何开关输入 IN0-IN23的输入阈值交叉。 然后、MCU 可以在最近的轮询周期内读取输入信号的值。 但是、必须在时间范围内输入信号导致唤醒事件、并且 MCU 可以确定输入信号不是原始值、并且必须是唤醒该信号的原因。  

    器件中没有保存该信息的锁存寄存器。 要想知道是哪个 INx 引脚导致了唤醒事件、必须快速读取寄存器。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您的答复。 我们对您的描述有基本的了解。 此外、对于您的回复、我们需要进一步询问:当前要求 MCU 进入睡眠模式并被 TIC12400输入 IN0-IN23的变化唤醒(同时还知道哪个引脚触发唤醒)。 因此、我想确认、在 MCU 睡眠模式下应该无法读取您之前提到的输入信号值。 唤醒后、MCU 是否仍可以读取这些值? 或者、是否有其他方法可以满足该功能要求?

    谢谢!

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    请参阅 数据表中的第8.3.9.3节"微控制器唤醒"。 MCU 在被唤醒后应该能够读取这些值。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    关于您提到的第8.3.9.3节、 我们已经成功使用 IN0或 IN4唤醒 MCU 并在读取 INT_STAT 寄存器的 SSC=1时进行了测试。 但是、MCU 唤醒后 、我们 无法确定 IN0或 IN4是否触发了我读取的寄存器值的唤醒(我检查了 THRES_COMP 寄存器、INT_EN_COMP1和 INT_EN_COMP2寄存器)。 我的过程中是否会出现错误、或者我是否应该读取不同的寄存器?

    谢谢!

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    Amy 外出度假、因此我可以帮助解决您的问题。

    在中断状态寄存器(INT_STAT)中接收到 SSC=1中断位后、您将需要读取比较器状态寄存器(IN_STAT_COMP)或 ADC 状态寄存器(IN_STAT_ADC0和 IN_STAT_ADC1)来确定 INx 引脚状态的值、具体取决于您是使用比较器还是 ADC 来监控 INx 引脚。  可以使用比较器将两者与某些 INx 引脚和其他 INx 引脚结合使用 ADC。

    理论上、在比较来自 IN_STAT_COMP 或 IN_STAT_ADC0/1寄存器的返回值时、MCU 将知道 INx 引脚的"默认"状态作为基准。  

    正如 Amy 提到的、IN_STAT_COMP 和 IN_STAT_ADC0/1寄存器未被"锁存"、只要在 INx 引脚更改回先前状态并且新的轮询周期替换了寄存器值之前 MCU 唤醒并读取这些寄存器、MCU 就应该能够确定哪个 INx 引脚导致了唤醒事件。

    此致、

    Jonathan