This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S012:ESD 冲击时的功耗和时间分别是多少?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448325/tpd4s012-how-much-power-when-esd-strike-and-how-long

器件型号:TPD4S012
Thread 中讨论的其他零件: Strike

工具与软件:

尊敬的专家:

TPD4S012的数据表中未提及功耗速率规格、 客户根据 IEC 61000-4-2使用该元件来实现 ESD 保护、需要了解在施加8K (ESD 电压)冲击时此 TVS 可能消耗的功率以及需要多长时间?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:  

    根据 IEC 61000-4-2、TPD4S012能够保护高达10kV 的接触放电和空气间隙放电。  

    有关峰值功率、请参阅下图。  

    如果还有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie:

    谢谢你。 您能否确认它有多大的功率(以瓦为单位)?

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:  

    最大功率为60W。  

    此致!

    McKenzie