This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV-Q1:SAE J1939

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448590/tcan1042hv-q1-sae-j1939

器件型号:TCAN1042HV-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我们正在48V 应用中推广 TCAN1042HV-Q1、客户想知道是否支持 SAE J1939?  数据表中只有 ISO11898。

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、TCAN 器件只是一款收发器器件、并且数据电气特性内的任何通信协议都运行良好。 因此  、感谢、它能够与使用 CAN 物理层的 J1939协议堆栈一起使用。

    此致、
    Michael。