This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:SPI 操作、最大数据字节长度至 WR/RD (SDI/SDO)

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448610/tcan1145-q1-spi-operation-maximum-data-byte-length-to-wr-rd-sdi-sdo

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

大家好、CAN 团队:

如客户所说、客户未能从 TCAN1145-Q1的 SPI 接口读取超过4字节的数据长度。

他们说、通过 SDI 的22字节数据 WR 似乎运行良好、但 似乎无效、 从5'SDI th 字节(1到4字节可以)、只能读取"00"。

您能否说明通过 SDI/SDO 可以传输多少个字节的 WR/RD?

BR

Lenny Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lenny、

    SPI 突发读取/写入最多支持32位、因此第5个字节无效。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    感谢您的反馈。

    WR 和 RD 都  只能有效32位。 即使 WR (SDI)在22字节下运行正常、我们也不建议 WR 超过5字节。

    BR

    Lenny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lenny、

    每个 SPI 事务都是16、24或32位、其中包含一个地址和读/写命令位、后跟一到三个数据字节、因此其位数不能超过22位或32位。

    此致、

    Sean