This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:TLIN1029-Q1和 TLIIN1029A-Q1之间的差异

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1029A-Q1, TLIN1029-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449270/tlin1021a-q1-difference-between-tlin1029-q1-and-tliin1029a-q1

器件型号:TLIN1021A-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TLIN1029-Q1、TLIN1029A-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望了解 TLIN1029-Q1和 TLIIN1029A-Q1之间的差异。

我在下面找到了 E2E 主题、专家说 TLIN1029A-Q1具有 TLIN1029-Q1的 TLIN1029A-Q1固定占空比问题。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092005/tlin1029a-q1-what-is-the-difference-between-tlin1029adrbrq1-and-tlin1029drbrq1

但文档 SLLA490仅说明 TLIN1029-Q1和 TLIN1029-Q1、不说明 TLIN1029A-Q1。

1.您能解释一下 TLIN1029-Q1和 TLIN1029A-Q1之间关于占空比的差异吗?

2.您能否提供勘误文档(SLLA490)中说明的更详细信息?

3.如果存在占空比问题、可以使用 TLIN1029-Q1吗? 到目前为止、我们已经向很多客户销售了 TLIN1029-Q1。

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    1. TLIN1029-Q1和 TLIN1029A-Q1之间的差异与勘误表中所述的差异相同、 只是略有差异。

    2.按照标准, D1的占空比要求通常设定为最小值0.396(例如)。 因此、勘误表显示增加了2%、即0.404。 即 LIN 总线在逻辑低电平状态下花费的时间至少为39.6%、而不是40.4%。 同样、D2的精度为7%、D4的精度为1%。  请注意、该问题位于特定 VSUP 范围内(对于器件的非 A 版本)。

    3.是的,可以使用,如果不关心小的变化或 VSUP 不在7.4V 到9.4V 之间。我进一步建议使用非 A 版本,如果有问题,谢谢。

    此致、

    Michael。