This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06DQAEVM:TPD4E05U06DQAEVM

Guru**** 2908260 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449319/tpd4e05u06dqaevm-tpd4e05u06dqaevm

器件型号:TPD4E05U06DQAEVM
主题中讨论的其他器件:TPD4E05U06

工具与软件:

申请可替代 TPD4E05U06DQA 的 USB 3.1超高速信号

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用 TPD4E05U06DQA USB 3.1 SuperSpeed 信号的第三部分。 然而、在查看数据表时、我们注意到它支持的最大规格为 USB 3.0 .

请推荐支持的替代器件 USB 3.1 电压和电流规格保持不变 图像 MCU 作为 TPD4E05U06DQA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neel:  

    TPD4E05U06是具有相同尺寸和尺寸的替代器件、即 TPD4E02B04。 该器件具有较低的电容、并可以支持更高的速度。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致!

    McKenzie