This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:在输入模式下、端口输入的上升沿或下降沿压摆率范围能够在 INT 引脚生成中断

Guru**** 2478825 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1, TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447583/tca9539-q1-the-rising-or-falling-edge-slew-rate-rang-of-the-port-inputs-in-the-input-mode-to-generate-an-interrupt-at-int-pin

器件型号:TCA9539-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TCA9539

工具与软件:

大家好、BU 团队  

在数据表中、 输入模式(PIN11)中端口输入的任何上升或者下降边沿生成一个中断。 我的客户希望输入模式下 PIN11的上升沿或下降沿压摆率能够达到一定范围。  

客户在数据表中未找到此要求。 您会分享吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    当在输入模式下配置时、引脚11为 P07、这是一个高阻态输入。 上升/下降沿由外部生成、这就是为什么此场景没有数据表规格的原因。

    压摆率取决于客户的外部驱动器。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tyler

    感谢您的快速回复。  

    但是、使 TCA9539在 INT 引脚上生成中断的条件或阈值是什么? 将 INT 拉低的决策条件应由 TCA9539-Q1控制。  

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:  

    当 Pxx 引脚从原始状态发生变化时、/INT 上会生成一个中断。 即、如果最初将 P10拉至高电平、P10是高阻态输入、则拉至 P10上的低电平将触发/INT 上的中断。  

    这对于通过器件的配置寄存器配置为输入的所有 Pxx 引脚都是相同的。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tyler

    如果您的说法正确、您是否会帮助分享您对我的客户调查结果的评论?  

    下面的原理图是参考、其中 TCA9539-Q1由3.3V 电源供电且 P10悬空。  

    客户使用镊子触摸 P10引脚一段时间、然后使用示波器测量波形。 生成的噪声波形可以在下面的屏幕截图中找到。 在测试过程中、操作员 佩戴防静电手套。  

    测得的 VIH 小于3.3*0.7=2.31V、但回读已更改、同时也会产生中断。

    背景是、悬空 P10引脚 在已发布至市场的 CAR 中触发了许多中断。 到目前为止、已报告了1件、客户正在进行调查。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您允许输入引脚悬空时、它确实会振荡(除了击穿电流和可能的损坏;请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?)

    添加上拉或下拉电阻器、或将该引脚配置为输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    请参阅 Clemens 评论。 他将其与悬空 CMOS 引脚相加。 如果您进行了此类测试、这就是我期望 IO 扩展器执行的操作。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、Tyler

    感谢您的评论和分享。  

    建议 BU 更新数据表、并注意应在引脚定义中通过电阻器上拉或下拉未使用的引脚。 客户未在未使用的 PIN 上找到建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    已记录。 这可能是我们可以添加到数据表说明中的内容、以便客户决定是将浮点输入连接为高电平还是低电平、还是将该引脚设置为浮动输出。  

    此致、

    Tyler