This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:TCA9539输出默认输出状态

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448960/tca9539-q1-tca9539-output-default-output-state

器件型号:TCA9539-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

客户使用 TCA9539-Q1扩展输出通道。 他们想知道何时 TCA9539-Q1 1) nRESET 引脚为低电平以及2)首次上电时、默认输出状态是什么、上拉还是低电平?

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    TCA9539-Q1始终以默认状态上电、从而将所有 IO 配置为高阻态输入。 最好将一个 PU 或 PD 电阻连接到这些引脚、以防止引脚悬空或立即将其配置为某些输出配置。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

     我看到数据表输出默认状态为1、1是否表示高阻态?

    谢谢

    Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    配置寄存器可控制 IO 是配置为输入还是输出。  

    输出端口寄存器0/1控制配置为输出的引脚是高电平还是低电平。 默认值为0xFF、这意味着如果这些引脚通过寄存器0x06和0x07配置为输出、则所有输出都将输出高逻辑。  

    由于配置寄存器的默认状态为0xFF、因此所有引脚均配置为高阻态输入。  

    此致、

    Tyler