This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83867E:此 PHY 可以支持哪些 IPG 间隔?

Guru**** 2928750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449167/faq-dp83867e-what-ipg-intervals-can-this-phy-support

器件型号:DP83867E

工具与软件:

DP83867在 MDI 上支持预期的12字节 IPG、以及在某些情况下支持较少的数量。 此数字来自 IEEE802.3第4.4.2节、该节规定了 MAC TX 线路上传输的帧的最小 IPG 为12字节。 当数据传输到 PHY 时、时钟域有转换、因此在 MDI 线路上发送时、IPG 可能为11个字节。 如果 IPG 较小、寄存器0x53[3:0]有助于增加这些应用的裕度、而不会影响性能。 可设置的最小值为0x3 (默认值为0x5)、可支持11 IPG。 设置为0x4也足够了。 请注意、该寄存器是扩展寄存器、因此需要4步流程来读取/写入。