This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 ABT375轮齿传感器的 ADS1015 ADC 接口

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448428/ads1015-adc-interface-with-abt375-gear-tooth-sensor

器件型号:ADS1015

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们计划将 ADS1015 ADC 与 ABT375轮齿传感器配合使用、其最大输出范围为100-600mVpp/V 但是、ADS1015的最小 FSR 值为±0.256。 鉴于此、ADS1015 ADC 是否能够直接支持轮齿传感器、或者是否需要在二者之间添加放大器电路?

请参阅随附的方框图并确认此直接配置是否有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praneeta:

    Unknown 说:
    、其最大输出范围为100-600 mVpp

    此电压范围可通过 ADS1015测量。

    [报价 userid="588034" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448428/ads1015-adc-interface-with-abt375-gear-tooth-sensor "]但是、ADS1015的最小 FSR 值为±0.256。

    这是 ADC 的最高增益设置。 这并不意味着 ADS1015可以测量的最小电压为0.256V。 在该设置配置下、ADC 可以测量-.256V 和+.256V 之间的电压。

    对于100-600mV 范围、您可以使用 ±1.024V 设置。

    较小的 FSR 设置对应于 LSB 的较小电压值

    此致、

    天使