This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:TUSB320器件是否支持放电至外部负载(充当电源角色)、同时以 USB 器件角色工作?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448265/tusb320lai-can-the-tusb320-device-support-discharging-to-an-external-load-act-as-power-source-role-while-simultaneously-functioning-in-the-usb-device-role

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件:TUSB320TUSB422

工具与软件:

大家好、团队

我的客户在其中一个音频扬声器应用中使用 TUSB320。

当 TUSB320配置为 DPF 模式时、我的理解是电源角色为供电方、而 USB 数据通信角色为设备。 但是、我的客户要求 TUSB320充当供电方以提供外部充电、同时同时充当 USB"器件"角色。 例如、我客户的产品使用 TUSB320为手机充电、同时还在设备模式下运行、允许该手机用作 USB 主机并与客户的产品通信以播放音乐。

我知道 Type-C 标准包含 DR_Swap 命令。 此命令是否用于实现所述的功能? 如果是、我们的器件 TUSB320是否支持通过 I2C 进行 DR_Swap 配置?

如果我有任何误解、请予以纠正并提供您的建议。

谢谢。

G. W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、G.  W:

      对于 TUSB320、 进入 DFP 后、电源为源、数据为主机。 CC 控制器不支持 角色交换。   客户可能需要 PD 控制器。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    感谢您的评论、TUSB422是否支持此功能?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TUSB422可以支持您的应用。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    感谢您的评论、 对于 TUSB422、哪个 i2c 寄存器可以设置此功能? 我以前没有使用过这个器件。

    谢谢。

    G. W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW:  

      很少的寄存器可以处理。 您需要对器件进行编程才能使其正常工作。

      也许使用 PD 控制器更容易。

    好的

    Brian