This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP129:请帮助提供 TPS60150DRVR 的放大器位置;SN75DP129RHHR 晶圆厂和封装位置

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440294/sn75dp129-please-help-to-provide-where-are-the-tps60150drvr-sn75dp129rhhr-fabbed-and-packaged

器件型号:SN75DP129

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

请帮助提供 TPS60150DRVR 和 SN75DP129RHHR 的制造和封装位置。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否与 TI 签订了 NDA? 如果没有适当的保密协议、我将无法共享此信息。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我相信我们的公司(Bizlink 集团)或我们的客户 EIZO 已与 TI 签订了 NDA、因为这不是我第一次对材料的制造和组装/测试提出这样的问题。 请查看此问题是否能尽快解决。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是有关 SN75DP129RHHR 的信息

    下面是有关  TPS60150DRVR 的信息。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢提供的信息、但我没有看到制造厂的名称和制造厂的位置。 您是否有机会与 Bizlink 共享该信息? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在检查这个问题、并会尽快回复您。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在直接电子邮件中查看我的回复。

    谢谢

    David