This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:未使用的端口

Guru**** 2759465 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449807/lmh1218-unused-ports

器件型号:LMH1218
主题中讨论的其他器件: LMH1219

工具与软件:

我有一个项目只使用 LMH1218的一个端口。 配置未使用的端口 IN1+/-和 OUT1+/-的正确方法是什么? 它们是否应该保持悬空、接地、拉至接地? 我在数据表中找不到建议。

我还 在此项目上使用 LMH1219、还需要了解在该部件上配置已使用端口的正确方法。 我想它会与 LMH1218相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    未使用的端口可以保持悬空状态。 LMH1218将关闭未使用的输入、您必须使用 SMBus 或 SPI 来禁用 OUT1 (通道寄存器0x84)。

    对于 LMH1219、您可以使用 IN_OUT_SEL 引脚设置来控制要禁用的输出。

    此致!

    Nick