This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3318E:MAX3318ECDBR

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450113/max3318e-max3318ecdbr

器件型号:MAX3318E

工具与软件:

您好!

您能否分享 P/N "MAX3318ECDBR"的 YTEOL 详细信息?

此致、

Syama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syama:

    我无法分享 EOL 的确切细节、但此器件的所有新设计都应替换为"I"版本: MAX3318EIDBR

    主要区别在于此版本改进了温度范围:

    此致、

    Ethan