This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:PCIe 时钟信号多路复用器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449792/tmuxhs4212-pcie-clock-signal-multiplexer

器件型号:TMUXHS4212

工具与软件:

我正在使用 TMUX4212来对 PCIe GEN3.0信号进行多路复用。

我能否使用 TMUXHS4212不仅对数据信号进行多路复用、还对时钟信号进行多路复用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syuhei:

    这些时钟信号的电压是多少? TMUXHS4212可以支持高达1.8V 和16Gbps 的电压、因此、如果时钟信号处于该范围内、则该信号也可用于多路复用时钟信号。 另外请记住、TMUXHS4212无法支持负电压、如果这是一个问题。

    谢谢!

    Ryan