This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVEP11:具有更高振幅的相似器件?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: CLC006, SN65LVEP11, SN65EL11, LMH0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447104/sn65lvep11-similar-part-with-higher-amplitude

器件型号:SN65LVEP11
主题中讨论的其他器件: SN65EL11、CLC006、 LMH0002

工具与软件:

我正在寻找具有 SN65LVEP11、但振幅为1400mVpp 而不是800mVpp 的器件。 唯一的限制是我需要保持不变的上升时间。 是否存在类似的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN65EL11是不是可行的解决方案、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65el11.pdf?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    上升时间不错、但在图6中看起来、振幅高达700mV 左右。 是否有任何东西具有 MC10EP89的振幅特性(请参阅下面 PDF 中的图2)、但保持 SN65系列的上升时间?

    https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc10ep89-d.pdf

    谢谢!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    我们拥有 CLC006、这是唯一一款在功能上与 MC10EP89相同的器件。

    请注意、我们有其他可能适用于该设计的电缆驱动器。  另请参阅 LMH0002。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    LMH0002看上去前景广阔。 我将介绍该选项。

    谢谢!

    David