This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:LM3488的设计问题

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447767/lm3488-the-design-issue-for-lm3488

器件型号:LM3488

工具与软件:

您好!  

我们将 LM3488用作 BOOST 电路、现在 输出电流0.8A 时电感温度高于100℃;

我们的规格是输入电压为12V、输出为48V/1.25A;

请查看以下原理图并查看我们的设计是否有任何错误? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    您能否提供 电感器数据表?

    您能否为该 LM3488设计填写我们的快速入门计算器工具?
    https://www.ti.com/tool/download/LM3478-88-BOOST-CALC

    根据这些信息、我们可以探究温度大幅升高的可能根本原因。

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    Plesae 指的是表格和数据表:

    e2e.ti.com/.../LM3478_2D00_88_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_Boost_5F00_V1_5F00_0_5F00_0_2800_1_29002800_3_2900_.xlsx

    e2e.ti.com/.../3301.MCPG0565Z4R7M--STD_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    感谢您提供文件。
    以下是我的评论:
    - 对于200kHz 的开关频率,4.7uH 电感相当低。 我建议将 Fsw 增加到400kHz 以降低电感器峰值电流(R78 -> 40k Ω)。
    -补偿网络的稳定性可能较低。 我建议调整这些值以增加相位裕度。
    示例值:
    R79: 0.5k Ω
    C80:500nF
    C79:6nF
    -占空比将高于50%、因此可能存在次谐波振荡。 为了确认这是否是引起强热的根本原因、他们需要测量开关节点(或 FET 的 VDS)、并检查占空比是恒定的还是振荡的。
    要解决该问题、他们需要增加斜率补偿电阻(R62)

    我将逐一进行这些更改、然后检查行为是否有所改善。
    如果这些变化无法解决温度问题、我们也可以查看布局。

    此致、
    Niklas