This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:TCAN2451的降压环路性能

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449901/tcan2451-q1-buck-loop-performance-of-tcan2451

器件型号:TCAN2451-Q1

工具与软件:

是否有关于 TCAN2451降压电路的测试数据?

可否分享这个芯片 BUCK 测试的波特图或仿真结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以查看我们拥有的信息-但我不能将任何此类信息发布到公共论坛、 但是、由于您所在的公司的原因、我应该能够分享我们拥有的信息-因此我会通过 E2E 向您发送一封电子邮件、以便您跟进、我可以告知我们可以提供的信息-其中大多数 TCAN24XX 系列器件目前几乎没有我们可以公开共享的公共信息-因此、请观看您的消息、以便我可以正常工作 获取一些有用的信息。  

    此致!

    Parker Dodson