This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:是否可以在待机模式下移除 VCC 电源以节省泄漏?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450017/tcan1044a-q1-can-the-vcc-power-supply-be-removed-in-standby-mode-to-save-leakage

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

你(们)好

客户希望在 RX 上挂起3V3长期上拉、并在 VIO 上挂起3V3恒定电源。 希望 VCC (5V)电源能在待机模式下关闭、以避免泄漏。 我知道如果 VCC 关闭、WUP 监视器将无法工作、并且无法从 CANH 和 CANL 接收 WUP 信息来唤醒。
我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    请注意、不带后缀"V"的器件没有 Vio。 我认为您的问题与 TCAN1044A (V)-Q1有关。  

    因此、请注意、低功耗接收器使用与下面类似的 VIO 引脚供电。 因此、通过移除 VCC、有助于进一步降低功耗。

    此致、

    Michael。