This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:测试模式下的功耗

Guru**** 2034770 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449697/tcan4550-power-consumption-in-test-mode

器件型号:TCAN4550

工具与软件:

在以下模式下使用 TCAN4550控制器时的功耗应该是多少:

  • 测试模式(控制器独立模式):CANH 和 CANL 悬空;GPIO1和 GPIO2分别用作 RX 和 TX。
  • VIO 通过3.3V 电源供电
  • VSUP 的供电电压范围为6V-12V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yosef、

    很遗憾、我没有针对此测试模式收集特定数据。  然而、大部分电流会流经为 CAN 收发器供电的内部5V LDO、并流经 CANH/L 引脚和总线端接。  当器件处于待机模式时将禁用该收发器、以防止 CAN 总线通信。  这是正常模式和待机模式电源电流规格之间的差异。  因此、当器件在测试模式下运行、并且 CANH 和 CANL 引脚悬空时、我希望电源电流与待机模式规格类似、因为不会有电流流过收发器的 CANH 和 CANL 引脚。

    此致、

    Jonathan