This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3413:EMC 滤波器

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449771/tcan3413-emc-filter

器件型号:TCAN3413

工具与软件:

你(们)好

我正在尝试在 CAN 线路中添加一个电感器、以增强 EMC。
您可以建议电感器的阻抗吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我们建议使用51uH 或100uH 共模扼流圈。 这些用于 CAN 总线通信、大多数系统将它们用于在 CAN 通信期间过滤高频。

    此致、

    Eric Hackett