This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83826I 的输出问题

Guru**** 2967700 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447766/dp83822i-the-output-issue-for-dp83826i

器件型号:DP83822I

工具与软件:

您好!

我们将 DP83822I 用于以太网 PHY、我们发现当 MAC 为 RGMII 时、DP83822I 没有单输出、我们强制 MAC 为 RMII、输出单是正常的、  

请告知如何解决此问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    如果可能、我可以问什么是时钟信号输入到 XI 引脚吗? 25MHz 还是50MHz。

    原理图可帮助我们进行调试。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    请参阅以下原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    如果您在 XI 引脚上输入50MHz、只有 RMII 从模式能够工作。 为了使 PHY 在 RGMII 模式下运行、需要 XI 引脚上的25MHz。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    我们使用基于50MHz 的 RMII 模式、现在故障 IC 自动设置为 RGMII 模式、我们强制进入 RMII 模式、以便问题得到解决。

    我们不知道 这个问题会发生什么、我们的原始设计基于数据表中的 MAC 接口配置、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    如果可能、您是否能够在 PHY 上电时探测 RX_ER 和 RX_DV 以在 strap 配置阶段进行确认。 我曾考虑 MAC 阻抗或在 PHY 已加电时输出一些信号

    ——  

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    请参阅下面用于  RX_ER 和 RX_DV VS 复位的波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    根据示波器捕获、复位时 RX_ER 似乎总是有电压、这是基于 strap 配置表的测试模式2。

    上电阶段示波器捕获是否有效? 您是否还可以在捕获中添加 AVDD 电压轨?

    ——

    谢谢!

    Hillman Lin