This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:走线阻抗

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448402/hd3ss3212-trace-impedance

器件型号:HD3SS3212

工具与软件:

您好!

我正在针对 USB3.0应用将 HD3SS3212设计到我的系统中。 我对布线阻抗有两个问题:

1. USB3.0应该使用什么布线阻抗? 是90欧姆还是100欧姆?

2.此器件的导通电阻规定为最大8欧姆 这如何影响信号完整性? 这是否会造成较大的阻抗失配? 我是否需要调整差分对阻抗来考虑导通电阻?

谢谢!

此致、

Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    Unknown 说:
    1. USB3.0应使用多大的布线阻抗? 90欧姆或100欧姆?[/QUOT]

    对于 USB3.0、我们建议使用90 Ω 差分电阻、变化幅度为+/-15%。 您可以在以下产品说明书中找到 ts 3.0的设计指南:https://www.ti.com/lit/an/slla414/slla414.pdf?USB=1733766272554&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FHD3SS3212

    Unknown 说:
    2. 此器件的导通电阻规定为最大8欧姆 这如何影响信号完整性? 这是否会造成较大的阻抗失配? 我是否需要调整差分对阻抗以考虑导通电阻?

    Ron 会导致信号完整性略微降低、远距离后可能会产生不利影响、但您无需更改阻抗即可更好地匹配。 最好在通过多路复用器后检查信号、并查看是否可能需要类似转接驱动器的东西。

    如果还有其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan! 我没有其他问题。